Anche quest’anno Camozzi Automation partner tecnologico di UniBo Motorsport

21.06.23
Iniziative sociali
di lettura

Il 29 Giugno l'evento di Unveiling 2023 presso l’Autodromo Nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Camozzi Automation, in qualità di sponsor tecnologico, assisterà all'evento di unveiling dei prototipi di UniBo Motorsport che parteciperanno alle gare della stagione corrente.

Il team, composto da più di 250 studenti di diverse facoltà, presenterà i nuovi veicoli con cui gareggerà agli eventi di Formula SAE e ai MotoStudent:

  • Auto a combustione Integrale 636
  • Auto elettrica Elettra GN
  • Moto elettrica Minerva GN

Nell'arco della serata, inoltre, sarà dato spazio anche al progetto formativo UniBoAT (University of Bologna Argonauts Team) per la presentazione della propria imbarcazione ad emissioni zero, e sarà presente il prototipo driverless in scala 1:10.


LA SPONSORIZZAZIONE TECNOLOGICA

Camozzi Automation è lieta di essere parte di questo progetto universitario innovativo a cui contribuisce con il proprio know-how e soluzioni:

  • Raccordi in acciaio INOX 316L: perfetti per applicazioni industriali che richiedono soluzioni sicure e resistenti a elevate temperature di esercizio, corrosione e contaminazione, i nostri raccordi in acciaio INOX sono la soluzione ideale per l'impianto di raffreddamento della batteria di Elettra GN.
  • Cilindri ISO 6432 con auto-ammortizzo Serie 23: grazie ad un sistema brevettato, regola automaticamente l’ammortizzo al fine di ottenere sempre la decelerazione ottimale. Durante l’intera fase di self-cushioning, il movimento del cilindro risulta fluido e senza rimbalzi, riducendo vibrazioni e rumore e garantendo maggior affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Questi cilindri permettono il movimento del sistema cambio-frizione del motore endotermico di Integrale.
  • Valvole proporzionali ad azionamento diretto Serie AP: sono la soluzione ideale in ambito di miscelazione di gas, controllo di flussi liberi o soffi e per il controllo dello svuotamento di camere per mezzo del vuoto. Sono realizzate al fine d’ottimizzare e minimizzare frizioni ed effetto stickslip. Queste valvole permettono il controllo del sistema cambio-frizione del motore endotermico di Integrale.
  • Open Frame Proportional Controller Serie OF: è la piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatta ad applicazioni in ambito industry 4.0. Può essere facilmente configurato in funzione delle esigenze, ottenendo la soluzione più efficace chiavi in mano, riducendo di conseguenza i tempi di assemblaggio e gli ingombri complessivi.

CAMOZZI E IL MOTORSPORT

Camozzi vanta una lunga esperienza di successo nel mondo della Formula 1, grazie a competenze industriali in un'ampia gamma di settori.

Nel 2022 è rientrata ufficialmente in qualità di sponsor di Alfa Romeo F1 Team attraverso la duplice partnership tecnologica e sportiva con Sauber Technologies, la neonata società del Gruppo Sauber (scuderia del Team Alfa Romeo).