Macchine utensili per componenti di grandi dimensioni

08.03.21
Progetti
di lettura

La vera grandezza viene da dentro

Matthias Fleischer, nuovo amministratore delegato di Innse Berardi GmbH con sede ad Albershausen (Baden-Württemberg), è pronto a portare sul mercato tedesco l’esperienza di due aziende diverse, attive ormai da anni sul mercato, con le loro nuove macchine e una tecnologia all’avanguardia.

Fleischer afferma: “È molto importante poter contare su un socio capace di pensare strategicamente, che non prenda in considerazione solo il risultato del trimestre successivo, ma persegua una strategia a lungo termine. E con Camozzi è proprio così”. La Camozzi Machine Tools Division è parte del Gruppo Camozzi ed è formata da due aziende, attive ormai da lungo tempo sul mercato; Innse e Berardi vantano infatti una lunga esperienza, rispettivamente dal 1887 e dal 1926, nel settore della costruzione di macchine utensili, mentre la storia di Ingersoll ebbe inizio nel 1892.

 

Camozzi Machine Tools Division: saldamente radicata nella lavorazione

Le tecnologie della divisione Machine Tools di Camozzi danno il meglio di sé nei settori aeronautico e aerospaziale, dell’ingegneria pesante, dell’energia, della movimentazione navale, dell’energia nucleare, minerario, ferroviario, dell’ingegneria meccanica generale e della difesa. Innse-Berardi riunisce le competenze della lavorazione di metalli in applicazioni di ferro e metalli duri, mentre Ingersoll si è affermata come partner internazionale nell’ambito dei materiali compositi, della produzione additiva e delle macchine utensili per l’industria aeronautica ed aerospaziale (vedi riquadro). Particolari punti di forza di entrambe le aziende sono rappresentati da soluzioni personalizzate e “chiavi in mano”. Il know-how dell’azienda e quello del cliente vengono riuniti per ottenere soluzioni combinate caratterizzate da un approccio “team-key”, come si è soliti dire alla Camozzi.

“E a tal fine occorre la diretta vicinanza al cliente”, come Matthias Fleischer ben sa in base alla sua esperienza. “Riuniamo le nostre risorse interne per poterci concentrare in modo ancora più mirato sulle esigenze dei clienti, integrandole con la gamma completa dei nostri strumenti di supporto alle applicazioni. Tutto questo inizia con la fase di progettazione, in cui viene sviluppata la soluzione produttiva migliore, e termina con la conclusione positiva della fase iniziale presso lo stabilimento dei clienti. I nostri tecnici applicativi accompagnano i clienti durante l’intero processo.”

Vastissima gamma nel settore dei componenti di grandi dimensioni

La gamma di prodotti Innse-Berardi è costituita dalla serie “Aries Hydro” con centri di alesatura e fresatura orizzontali pesanti e diametri mandrino compresi tra 160 e 320 mm, tutti equipaggiati con guide idrostatiche. “A ciò si aggiunge un’esperienza pluriennale nel campo della costruzione di centri di lavorazione verticale di tipo a portale”, osserva Matthias Fleischer. L’intera gamma di prodotti comprende larghezze di passaggio tra 2 e 10 m nella versione standard e notevolmente maggiori nel caso di progetti speciali. La potenza è compresa tra 45 e 130 kW, con coppie pari a 9000 Nm. Il peso dei pezzi lavorati oscilla tra 10 e 500 t.

Oltre alle macchine pesanti a portale con guide idrostatiche, Innse-Berardi offre anche i centri di fresatura ad alta velocità “Atlas Vision” con guide a rulli lineari. Le serie produttive sono sempre costituite dagli elementi base traversa, rampa e accessori. La struttura modulare offre tre diverse configurazioni base per la realizzazione flessibile:

  • P: a tavola con portale fisso
  • G: Gantry con guide inferiori e
  • GU: Gantry con guide superiori

In alternativa, le macchine sono disponibili con traversa fissa o regolabile in altezza. Matthias Fleischer sottolinea: “Le macchine utensili di queste dimensioni sono sempre realizzate a misura delle specifiche esigenze dei clienti. Il principio modulare include tutte le tecnologie di lavorazione, che si tratti di fresatura, alesatura, foratura, fresatura a 5 assi, tornitura verticale o molatura.”

Nessuna tendenza, che sia trainata dalla tecnologia o avviata dai clienti con particolari esigenze, può prescindere da un produttore di macchine utensili esperto. Fleischer afferma: “Lavoro da oltre 30 anni nel settore delle macchine di grandi dimensioni e, dapprima in quantità di ingegnere delle vendite junior e successivamente anche come dirigente, mi sono sempre occupato di componenti grandi e pesanti. All’inizio del 2019 ho cominciato a lavorare per Camozzi. Fin dagli anni 70 e 80, Innse è sempre stata in linea con lo stato della tecnica, primato a quei tempi mai eguagliato a livello internazionale. Produceva centri di tornitura verticale che la concorrenza avrebbe presentato solo 15 anni dopo. Le caratteristiche tecniche delle gamme attuali, in particolare per quanto riguarda le macchine a portale, sono a mio avviso già oggi superiori a quelle di tutti gli altri produttori.”

Dai servizi alle soluzioni di digitalizzazione: oggi più che mai un must

Ormai nel mondo sono state installate oltre 10.000 macchine. Il team dell’assistenza clienti della divisione Machine Tools di Camozzi dispone di conseguenza di competenze e personale sufficiente per supportare, dopo la vendita, clienti dislocati in ogni parte del mondo. Dai ricambi alle migliorie tecnologiche, si ricorre a una vasta gamma di soluzioni, che vanno dal retrofitting alla revisione fino alla diagnostica da remoto e alla manutenzione predittiva.

Per quanto concerne il tema della digitalizzazione, Innse-Berardi e Ingersoll sfruttano l’ampio ventaglio di attività di Camozzi, incentrate su un proprio sistema basato su cloud. I webinar, come ad esempio “Digitalization Beyond Machine Tools", esemplificano concretamente concetti di comunicazione e formazione inerenti i temi di maggior interesse anche nel campo della lavorazione. Matthias Fleischer sottolinea: “L’importanza data a questo aspetto dipende naturalmente molto dal singolo cliente. Assistiamo a reazioni in parte del tutto diverse, da quelle completamente entusiaste ad altre decisamente più sottotono. Ma è indubbio che si tratti di un must per chi, come noi, fornisce soluzioni “chiavi in mano”.

Panoramica della gamma di prodotti e soluzioni 

Le 5 competenze principali della Divisione Macchine utensili :

1. Macchine verticali di grandi dimensioni di Innse-Berardi e Ingersoll, ove Innse-Berardi con i centri di lavoro Atlas Hydro e Atlas Vision si concentra sulla lavorazione pesante. La gamma di prodotti include soluzioni di tipo a portale e a tavola.

2. Grandi macchine orizzontali: per la lavorazione ad alta velocità e pesante con guide a rulli (PowerMill e SuperProfiler di Ingersoll) o per applicazioni pesanti, che richiedono idrostatica (Aries Hydro di Innse-Berardi).

3. Macchine speciali: soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza, come ad esempio i centri di lavorazione per rotori di generatori e turbine o le fresatrici per barre di alluminio e titanio con produzione da media ad elevata.

4. Produzione additiva: la famiglia di prodotti MasterPrint® di Ingersoll include attualmente la più grande stampante 3D per componenti termoplastici. Questa soluzione prevede una fresatrice a 5 assi per la successiva lavorazione di finitura.

5. Produzione di materiali compositi: Mongoose di Ingersoll è una macchina Automated Fiber Placement (AFP) per moderni componenti in fibra di carbonio. Il sistema Hybrid-Mongoose™ offre AFP, ATL, ispezione e funzioni supplementari per materiali compositi a fibre lunghe nell’industria aeronautica e aerospaziale e in altri settori.

Ritorno con velleità da leader

L’amministratore delegato desidera dare continuità agli antichi successi e, attraverso riferimenti all’attualità, assumere un ruolo chiave sul mercato tedesco della lavorazione ad asportazione di truciolo di componenti di grandi dimensioni. “Oltre ad occuparmi del mercato tedesco e ad avere la responsabilità della filiale tedesca, faccio parte anche del Management Team della Camozzi Machine Tools Division con i marchi Innse-Berardi e Ingersoll”, racconta Fleischer. “Coordino ormai tutte le attività di vendita dell’intero mercato europeo e della CSI. Insieme a un team di esperti, ho riunito questi marchi che vantano una storia di oltre 350 anni nella costruzione di macchine di grandi dimensioni, al fine di posizionarli in modo sostenibile sui mercati mondiali. Per quanto riguarda le attività legate alle grandi macchine, le prospettive sono di lungo periodo, pertanto si tratta di un progetto che richiederà alcuni anni di lavoro e che approcciamo fin d’ora con fiducia, ma sempre con il massimo impegno.”

Fonte : Werkstatt und Bebrieb del 22 Febbraio 2021 - https://bit.ly/32acWdb

Macchine utensili per componenti di grandi dimensioni
Prodotti correlati
Aries Hydro
Aries Hydro
Fresatrici e alesatrici orizzontali di medie e grandi dimensioni, con colonna mobile e guida a sostentamento idrostatico adatte alla lavorazione di componenti ...
Atlas Vision
Atlas Vision
Linea di centri di fresatura verticali ad alta velocità con guide lineari. L'innovativo design e la flessibilità nella configurazione sono alla ...
MasterPrint® 3X
Masterprint
La soluzione all'avanguardia di Ingersoll Machine Tools per la produzione additiva di parti complesse ed extra-large in materiale termoplastico e ...
Mongoose™
Mongoose fiber placement
Il modulo più compatto per la stesura bidirezionale di parti complesse in composito.